世界の農業を支えるカミンズ―排ガス規制をクリアする農機用エンジン製造にも注力 | Cummins Inc.
corn field rows shown under sunlight
Agriculture

世界の農業を支えるカミンズ―排ガス規制をクリアする農機用エンジン製造にも注力

by Cummins Inc., Global Power Technology Leader

100年以上にわたり、世界の農業を支えてきたカミンズ
 

2050年には90億人を超えると言われている世界の人口。それに伴い、食料の需要が急速に拡大することが予想されています。農業の発展なしにはこの需要に対応することはできません。

カミンズは、農機用エンジンの開発を通じて、100年以上にわたり農業の技術革新に取り組んできました。当社の前身であるカミンズエンジン社を設立後、創業者のクレシー・カミンズが開発した最初の製品は、農業用ポンプに使われる短気筒エンジンでした(以下写真)。

classic cummins engine shown over a crop field

この短気筒エンジン「HVID」は19世紀にルドルフ・ディーゼル氏が開発した技術を応用して開発されたもので、カミンズエンジン社でライセンス生産されました。

続く1929年、カミンズは、パッカード社のリムジンに自社製のU型エンジンを搭載することで、農業から自動車分野へと事業領域を拡大します。その後、同モデルのエンジンは、米国初のディーゼル駆動農業用クローラトラクター「モナーク50(Monarch 50)」にも搭載されました。

さらに1950年代には、世界初の連結式トラクター「ワグナーTR(Wagnar TR)」にもカミンズのエンジンが採用されます。その後もカミンズは、大型トラクターやサイレージ収穫機向けのエンジン開発で限界に挑戦し、農業の発展のため尽力してきました。


排ガス規制をクリアした、優れた農業用エンジンをラインアップ
 

カミンズでは農業機械用エンジンを幅広く生産していますが、近年力を入れているのは次世代農業用エンジンの開発です。

次世代農業用エンジンとは、米国が定めるTier 4 Finalや、欧州のStage Vなどの排ガス規制に対応したエンジンのこと。カミンズが提供するエンジンは、小型かつ軽量でありながら優れた性能を発揮し、環境にも人にもやさしい製品となっています。

例えば、F3.8、B4.5、B6.7、L9エンジンでは、シングルモジュール後処理技術により、従来のシステムに比べて40%の小型化と20%の軽量化を実現。また、アイドリングストップ機能により排出ガスや騒音レベルの低減、運用コストの改善にも成功しています。

世界の様々な課題を技術で解決するのは、エナジーソリューションのグローバルリーダーであるカミンズの役割です。私たちは農業用エンジンの分野においても、クリーンディーゼル技術の開発や排ガス規制への対応を続け、環境にやさしい社会の実現に向けて努力を続けていきます。

※農業用エンジンの製品情報はこちらを、特徴についてはこちらのページを併せてご確認ください。
※お見積もりをご希望の場合は、お問い合わせページよりお気軽にご連絡ください。

Related case studies
Agriculture Case Study

Cummins CustomPaks are being used for water management as Thailand struggles with its water crisis Sixty Cummins CustomPaks are in service in Thailand a...

Agriculture Case Study

Pricing plays big role in choosing Cummins for mains power NSW Riverina farmer Ken Brain has achieved more than a 50 percent cost reduction through switching...

Agriculture Case Study

The search for improved fuel economy and reliability were the key reasons Matthews Transport selected the 15-litre Cummins ISXe5 in 2013 as its standard engine ...